This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AR0134传感器12位原始支持

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595048/am5728-ar0134-sensor-12-bit-raw-support

器件型号:AM5728

我们使用 ar0134图像传感器, 将其与5728的 vip2 vin3a 连接,  接口  为12位原始,  在 spruhz6f 中 ,有一些关于 如何支持原始 12位 格式的信息, 我需要 在 DDR 存储器中使用12位原始数据, VIP 看起来非常复杂,

在 spruhz6f 的第1690页中、   

图9-17描述了交换12位组件的多路复用器配置。 这种模式可能是
当每个组件 YUV422的输入数据为12位并直接发送到存储器时很有用。

为什么要交换12位组件?

如何 设置 VIP 解析器 vpdma?   

软件为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04

谢谢