工具/软件:Linux
大家好、我已经在 Linux 主机上安装了 mcsdk_1_01_00_02、并尝试重建板级支持文件夹中提供的 Linux 内核。
版本为3.3 linux-3.3-psp03.22.00.26.sdk。
我正在按照 wiki 中提到的步骤进行操作
Linux 内核和驱动程序相关信息和活动
host $ cd linux-3.1.10 host $ arch=arm cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi- make distclean host $ arch=arm cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi- make arm_archi138_lcdk_defconfig host $ arch=arm cross_compile=arm-arabi-linux-gnueabi=arm-make-linux-linux-make-archi=arabi=arm-linux-make-linux-linux-make-linux-archi=arm-linux-compilituepar-linux-linux-linux-modules gumine-linux-linux-make-arm-archi=arm-linux-compile_linux-linux-linux-linux-make-arm-linux-linux-gnuebuebuepar-arch-linux-
但我在执行"make omapl138_lcdk_defconfig"时遇到以下错误
$ arch=arm cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi- make omapl138_lcdk_defconfig
HOSTCC 脚本/基本/固定程序
HOSTCC 脚本/kconfig/conf.o
出厂脚本/kconfig/zconf.tab.c
出厂脚本/kconfig/zconf.lex.c
出厂脚本/kconfig/zconf.hash-c
HOSTCC 脚本/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD 脚本/kconfig/Conf
***
***找不到默认配置"arch/arm/configs/omapl138_lcdk_defconfig"!
***
/home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk/scripts/kconfig/Makefile:96:目标'omapl138_lcdk_defconfig'的配方失败
maked[1]:***[omapl138_lcdk_defconfig]错误1.
Makefile:492:目标'omapl138_lcdk_defconfig'的配方失败
make:***[omapl138_lcdk_defconfig]错误2.
如果我错过了一些设置、请告诉我。 谢谢。
此致、
Mitesh