This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L137:DA830用户接口板上的 NAND 闪存和 LCD

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588839/linux-omap-l137-nand-flash-and-lcd-together-on-user-interface-board-for-da830

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:Linux

你(们)好


我们希望在 DA830的用户接口板上同时使用 NAND 闪存和 LCD (来自 spectrumdigital)

对于以下站点中的内容、当我们需要配置 NAND 闪存时、必须取消配置 LCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan James:

    我看不到 LCD 和 NAND 之间的任何关系。 当给出示例(上图)时、其内核配置似乎没有 LCD 配置、 但除此之外、无需禁用 LCD 来启用 NAND (如果是、他们会在 wiki 中提到这一点、并且明智地将两者连接到 LCD 控制器和 EMIF 控制器似乎是分开的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    基于 OMAP-L1x7_C6747-5-3_pinsetup 软件的下图。 配置 LCD 和 NAND 闪存之间似乎存在一些引脚冲突。 当引脚上发生冲突时、我们如何从 LCD 和闪存一起使用?

    再次谢谢,很抱歉我迟到了

    此致

    Stephan Jame