请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EG
大家好、
我已经在 tda2xx 上执行了 SVS 应用。因为我正在配置以下堆栈大小:
A15:0x4000
M4_0:0x6000
M4_1:0x7000
DSP_1:0x8000
DSP_2:0x4000
每个内核上。我想确定应用程序运行期间的堆栈使用情况。
在运行期间、是否有许多方法或方法可以了解应用程序堆栈的使用情况。
此致
梅扬克
如果我增加堆栈使用率、性能是否会有任何改善。
此致
梅扬克