请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM6446 您好!
我使用的是 TMS320DM6446定制板。 我正在编写用于 TMS320DM6446的条形金属驱动器。 NAND 闪存连接到 TMS320DM6446选择引导模式"BTSEL[1:0]= 00 - ARM NAND Boot"。 我正在从 CCS3.3生成*。out 文件、然后将*。out 文件转换为二进制文件。 将执行 dvflasher.exe 以将二进制文件写入 NAND 闪存。
如果观察到所有块的 NAND 闪存、那么块1和块6都将被写入。 块6包含第1页的实际二进制代码、块1的内容源代码功能未知? 根据我的理解、DVFlasher 将通过串行端口转储数据。 请帮助我了解块1源代码的功能以及谁在块1和块6中编写代码。
此致
Vinod