This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 和 DAC 连接到 TMS320C6678、并且从 ADC/到 DAC 的最大读/写速度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604701/adc-and-dac-connection-to-tms320c6678-and-maximum-read-write-speeds-from-adc-to-dac

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

我对能否将 ADC 和 DAC 连接到 TMS320C6678感兴趣、最好的方法是什么?

我还想知道可通过 ADC 实现的最大采样率和 DAC 的写入速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    我已将此内容转发给 c66x 设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashley、

    请参阅以下主题、您可以在其中找到适用于 ADC/DAC 接口的解决方案。

    e2e.ti.com/.../212074

    e2e.ti.com/.../194679

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将 ADC 和 DAC 连接到 SPI 连接?