This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C6678:能否在 TMS320C6678上运行 Linux?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590903/linux-tms320c6678-can-i-run-linux-on-the-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Linux

大家好、有人能告诉我 Linux 是否可以在 TMS320C6678 DSP 上运行吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    查看产品文件夹中的工具与软件选项卡:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    您将看到 TMS320C6678器件支持 TI RTOS、在适用于 C667x 处理器的 Processor SDK 包中不支持 Linux。

    但是、TMS320C6678上有某种形式的 Linux 支持、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../176960
    e2e.ti.com/.../184145
    linux-c6x.org/.../Linux-c6x_2.0_Release

    但这是一个非常旧的内核(不确定它是否仍由 TI 维护和支持)、我不建议将其用于新器件。 如果您想运行 Linux、我建议您使用66AK2H、66AK2K、66AK2G 或任何其他包含 ARM 内核的 TI SoC。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    大家好、感谢您回复我的帖子。

    Joe