This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:WDTimer 溢出时 PMIC 复位

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604851/am3354-pmic-reset-at-wdtimer-overflow

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

我对 AM335x 看门狗计时器和 TPS65910有疑问。
(在我们的电路板中、AM335x 由 TPS65910A31供电)

我知道 AM335x 的看门狗计时器将生成内部热复位
它将通过 nRESETIN_OUT 引脚输出低脉冲。

如果我们需要在看门狗计数器溢出时对 AM335x 进行上电复位、
可以考虑哪种方法?

是否可以通过 nRESETIN_OUT 引脚重新发送 TPS65910来对 AM335x 进行下电上电?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65910 PMIC 没有复位输入。 您也可以在 PMIC 论坛上提问: e2e.ti.com/.../200
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    顺便说一下、通常使用 nRESETIN_OUT 复位 PMIC、然后对 AM335x 进行下电上电吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有看到或听说过任何客户这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM572x 器件存在一个问题、即必须始终从上电复位输入复位器件。  在 AM572x GP EVM 上、 热复位输出连接到插入的电路、该电路驱动上电复位输入。

    您可能需要实施类似的电路、以便在发出热复位时强制进行上电复位。

    此致、
    Paul