This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:即使未使用 PCIe、也应连接 PCIe 时钟?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590861/66ak2g02-pcie-clock-should-be-connected-even-when-pcie-is-not-used

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

尊敬的团队:

我的客户正在寻找简单的时钟设计、因为 EVM 具有复杂的时钟设计。

您能否提供66AK2G02最简单时钟的方框图?

目标应用是音频条形音箱、无需使用 PCIe。

您能否在 EVM 中检查24MHz OSC 是否可用于24MHz 系统时钟、而不是 CDCM6208?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    [引述]我的客户正在寻找简单的时钟设计、因为 EVM 具有复杂的时钟设计。[/quot]
    我们建议遵循参考设计、在您的案例中遵循66AK2G02 EVM 原理图。

    在设计定制电路板时、您应遵循 Keystone II 器件的硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabv0.pdf)、原理图检查清单(processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Multicore_Device_Family_Schematic_Checklist) 、最重要的是、您必须遵循数据手册中的建议。

    [引述]您能否提供66AK2G02最简单时钟的方框图?[/引述]
    不确定我们是否有这样的方框图。
    [报价]您能否在 EVM 中检查24MHz OSC 是否可用于24MHz 系统时钟、而不是 CDCM6208?[/报价]
    我建议坚持参考设计中使用的内容。

    我还希望硬件设计人员详细说明最后两点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung-IL:

    K2G 设计为使用一个相当简单的时钟方案运行。 您可以使用 CLOCKTREETOOL 确定所选的时钟是否适用于您的设计。 如果不想使用晶振连接、可以将差分时钟输入连接到 SYSCLK_P/N 输入。 有关更多信息、请参阅《技术参考手册》的时钟管理一章。

    此致、

    Bill