请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:TI-RTOS
我使用:
-Embedian 的 SMARC-T4378;
CCS6.1.3.00034;
- TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X-EVM-03.02.00.05;
- TI-RTOS BIOS_6_46_01_38;
测试 SPI 时、检测到300ns 的延迟。
在主模式下使用 EDMA 的 SPI、以16位块的形式提供数据
drive.google.com/open
drive.google.com/open
为什么会出现如此长的延迟(300ns)? 我可以删除它吗?
通过 使用寄存器 MCSPI_CH0CONF 位 Turbo 、Turbo 被激活、以最大程度地提高多 SPI 字传输的吞吐量。
现在、我得到了50ns 的延迟。 是否有可能获得最佳结果?