This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADAS 前置摄像头揭秘分辨率-文章

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590328/adas-front-camera-demystifying-resolution---article

尊敬的所有人:  

我找到了一篇主题为《ADAS 前置摄像头:揭秘德州仪器(TI)的 Mihir Mody 高级原理架构汽车处理器的分辨率和帧速率》的文章

该文章的链接是: www.eetimes.com/author.asp

我对表1 - MPixel 和距离计算器中的计算公式有一些不清楚的地方。  

建议的基本几何体方程式为:  

Tan (FoV/2)=(O - H/2)/d =(S - H/2)/F

其中:

镜头参数:

FoV -视场、-通常水平 FoV、单位为度

f -焦距、-毫米

传感器参数:

O -光学格式-通常以英寸为单位、例如1/256英寸

对象参数:

H -检测到的物体的高度、以米为单位

输出结果:

D -到检测到的物体的距离

#但是、没有关于参数 S 的解释-是否可以向我指出它的含义?  

表1中的信息在实际用例中使用该表时解释不清楚。 表1中没有关于使用玫瑰色的其他输入参数的说明:

在以下参数的计算中应如何使用:

分辨率、典型像素大小和算法参数(特性使用和模型高度)

我尝试重新计算表1中的示例、但我的结果与 TI 的示例完全不同。

是否可以对表1中使用的公式提供更多解释?

提前感谢!

此致、

Yanko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanko、

    我已邀请一位专家发表评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    感谢您的回答!

    我的问题是否有任何更新?

    此致、
    Yanko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanko、

    我收到了文章作者的答复:

    参数是以像素为单位的对象大小、例如对象的模型大小。  这通常是使用培训机器学习/深度学习算法的对象大小。

    还随附了 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../mpixel_5F00_impact_5F00_paper.xlsx

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    非常感谢您的出色回答!

    此致、
    Yanko