This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:CC1310 uartecho

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565390/rtos-launchxl-cc1310-cc1310-uartecho

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

我想知道如何超时进行 UART 读取。  我设置示例名称"uartecho"

源代码

/*循环永久回显*/
   while (1){

       UART_READ (UART、INPUT、1);

       UART_WRITE (UART、INPUT、1);
   }

感谢你的帮助

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    uartecho 示例使用 UART_MODE_Blocking 的默认传输模式。  对于阻塞模式、默认超时为 UART_WAIT_FOREVER、这意味着读取永远不会超时。  但是、您可以在打开 UART 时指定不同的 readTimeout 参数。  例如:

       UART_PARAMS_INIT (uartParams);
       uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
       uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
       uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
       uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
       uartParams.readTimeout =您的_timeout_in_microseconds / Clock_tickPeriod;
       uartParams.baudrate = 9600;
       UART = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);

    另一个选项是使用 UART_MODE_CALLACK,其中 UART_READ()调用将立即返回,读取完成后将进行回调。  使用此选项,您可以实现自己的超时逻辑,并在要取消挂起读取时调用 UART_readCancel()。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。