This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB2.0测试模式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601756/am5728-usb2-0-test-mode

器件型号:AM5728

您好!

我有一个关于 AM5728 USB2.0测试模式的问题。

我想知道如何进入 USB2.0测试模式。  

我已经查看了 TI Wiki "Linux Core DWC3用户指南"。  但我客户的操作系统不是 Linux。  

根据 TI Wiki、有两种进入 DWC3测试模式的方法。

  • 向器件发送格式正确的 SetFeature (TEST)请求  

我认为 DebugFS 适用于 Linux。 我想、另一个" SetFeature "是为我的客户提供的。

对于"SetFeature "、AM5728的 DWC3是否需要配置任何寄存器? 如果需要设置寄存器、请告诉我寄存器的信息。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的合作。
    我仍在等待收到 USB 专家的回复。
    您能向 USB 专家确认吗?

    感谢您的支持。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们不支持非 Linux USB 驱动程序开发、但如果您想在 USB 主机模式下进入测试模式、请参阅 xHCI 规范、其中介绍了相关过程。 或者、如果要在 USB 设备模式下进入测试模式、则需要在 DWC3 DCTL 寄存器中设置相应的测试模式。