This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:NDK 问题

Guru**** 2550570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565395/rtos-ndk-issue

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我 对 KeyStone 2器件的 NDK 支持有多个问题。
我正在使用 TCIevm6638K2K、有以下疑问:

1) 1) NDK 是否支持10G 以太网通信?
2) 2) NDK 堆栈可用于在 ARM 内核上运行?
3) 3) NDK 堆栈能否使用多个以太网端口?

我已经尝试在 ARM 内核上使用 Nimu 项目进行套接字通信。
没有运行。

有人可以帮助我获得上述答案吗?

谢谢、
Kushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    Keystone II 只有4端口1Gb 交换机。 是的、NDK 可以在您的 ARM 器件上运行、这是您的意思吗? 对于使用多个以太网端口、是否要同时使用多个端口?

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    是的、我们希望同时使用多个以太网端口。
    您能告诉我我们该怎么做吗?
    关于在 ARM 上运行的 NDK、
    我尝试运行实现 UDP 套接字的 Nimu 示例项目。 当我尝试运行该程序时、它会由于堆栈溢出而崩溃。
    当我尝试使用 DSP 内核时、代码相同、运行正常。
    另外、请告诉我 NDK 是否支持10G。

    谢谢、
    Kushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    是的、您可以同时使用多个端口、此主题介绍了如何执行此操作:
    https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/242288
    理论上、如果您具有10Gb EMAC、则应支持10Gb。 不过、我认为测试的容量不超过1Gb。

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。