This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:OMAP-L138 lcdk 入门

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604836/tmdslcdk138-omap-l138-lcdk-getting-started

器件型号:TMDSLCDK138
Thread 中讨论的其他器件:OMAP-L138SYSBIOS

您好!

我几天前就拿到了 OMAP-L138 LCDK、我无法理解如何运行电路板附带的演示应用。

我完成了快速入门指南中的所有步骤、并登录到电路板上的 Linux。

我现在该怎么办?

我在网络上查看了所有指南、但我无法理解使用 LCDk 的正确方法是什么? 我更喜欢在窗口上工作。

另外、我没有购买 XDS 仿真器、我必须购买吗?

非常感谢。