This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:为什么链路中缺少 pthread 函数?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589588/rtos-launchxl-cc1310-why-are-pthread-functions-missing-from-the-link

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我有一个现有工程、我正在尝试在 CCS 中重新配置。  之前、我从 uartecho 示例开始、并能够使用以下函数:

pthread_attr_init ()
pthread_attr_setdetachstate ()
pthread_attr_setschedparam()
pthread_attr_setstacksize()
pthread_attr_create()

uartecho 示例不附带 RTSC 配置文件、因为没有任务、所以我决定重建项目并改用邮箱示例。  当我添加我的所有代码时、我发现链接器不再可用上述函数。

当我查看我的旧链接器映射时、我发现这些函数来自 ROM_SYSBIOS.aem3 库。  当我查看新的链接器映射时、我看到同样的库也包含在内、但现在没有 pthread 支持。  我使用 nm 技术从旧库和新库中转储符号、正如预期的那样、我看到在旧库中定义但在新库中未定义的 pthread 函数。

要将新项目配置为包括 pthread 支持、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有 var 了

    Settings = xdc.useModule('ti.sysbios.posix.Settings');

    您的.cfg 文件中? 这基本上告诉内核在中包含必要的 POSIX 目标文件。

    我假设您使用的是 SimpleLink SDK。 对于驱动程序示例、我们有一个驱动程序示例所依赖的单独内核项目(用户指南中提供了更多详细信息)。 这是针对
    1.在 TI-RTOS 和 FreeRTOS 之间轻松移动。
    2.允许在不同的内核配置之间轻松移动。

    对于 TI-RTOS (SYS/BIOS)示例、我们在示例项目中保留.cfg 文件。 我们没有在内核示例中包含 POSIX、因为我们使用的是本机 TI-RTOS 调用。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其标记为已回答。