This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM572X:将 SDIO 更改为 UART1

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568514/rtos-tmdsevm572x-changing-sdio-to-uart1

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:TI-RTOS

你好! 我想将 stdio 从 UART3更改为 UART1。

我连接到名为 P18的连接器的引脚30 (UART1_TXD)和引脚60 (UART1_RXD)。

要在 boardPadDelayInit.c 中添加"const boardPadDelayCfg_t pad[]"、我添加以下行:

/* UART1 - B27上的 uart1_RxD - MyUART1 */
    {0x17E0、0xE0000、{0x0、0}、 {0x0、0、0}、{0x0、0、 0}}、
/* UART1 - C26上的 uart1_TxD - MyUART1 *
    {0x17E4、0xA0000、{0x0、0、0}、 {0x0、0、0}、{0x0、0、 0}}、

要初始化 stdio、请使用参数0的函数 UART_stdioInit。 一.e:

UART_stdioInit (0);

但它不起作用。 我出了什么问题。

处理器是 CortexA15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    请在此处参考我对 e2e 主题的回答:
    e2e.ti.com/.../2085526

    该线程介绍了在 Processor SDK RTOS 中启用 UART9的过程。 我们启用了 UART9、因为扩展头上有可用的引脚、并且我们需要 SDIO 引脚才能实现 EVM 的正常运行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! UART9工作正常。