This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:嵌入式 Linux

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604901/linux-embedded-linux

主题中讨论的其他器件:AM3351AM3352

工具/软件:Linux

我正在寻找一款极低的嵌入式 Linux 硬件板、即无需视频、音频。  我将使用 Putty 连接到板、并可以通过它来配置我需要的内容。

我还希望能够使用 SPI、I2C、UART 和 ADC 等硬件接口。

它就像将 BeagleBoard 和剥离到尽可能小的硬件上。 此外、只需将其原理图添加到原理图中即可轻松集成到任何系统中、也就是说、我不想使用开发板。 我想设计自己的电路板并在其中添加嵌入式 Linux 硬件。

有人能就此事向我提出建议吗?

非常感谢