This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA744:UBoot 在某个时间引导将失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603369/linux-dra744-uboot-some-time-will-booting-fail

器件型号:DRA744

工具/软件:Linux

您好!

我在 uboot 过程中引导 DRA744。

一段时间后、我已检查电源序列、PMIC 的电源正常、启动过程将停止。

相关日志如下所示、

可以有人告诉我如何调试这个问题吗?

谢谢你。

U-Boot SPL 2014.07 (2017年5月9日- 17:39:04)

DRA752-GP ES1.1

IODELAY:设备 IO 隔离失败

TI_i2c_EEPROM_init 失败1.

=LISA_MAP_DERA7_1536MB==

==EMIF-(1)接口设置=

===RAM 大小=0x0 ==

使用 emif1_DDR3_532_MHz_1CS

==EMIF-(2)接口设置=

===RAM 大小=0x0 === SDRAM:标识的大小与标识的预期大小不同:4预期:40000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您使用的 SDK 版本是什么?

    还是 TI 的 EVM 或定制板?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    SDK 版本为"GLSDK 7_04_00_03"。
    此问题仅发生在定制板上。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转交给 u-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    >>"SDRAM:识别出的大小与预期大小不同:4预期:40000000"

    您是否在每次上电复位后都看到问题?
    您是否无法至少访问 u-boot 提示符一次?

    可能会发生此问题
    1) 1)如果 DDR 初始化不成功、请检查 DDR 时序参数是否根据定制板上使用的 DDR 器件进行了正确配置。
    2) 2)在插槽式 EVM 中、如果 SoC 的引脚触点不正确、则可能会出现此问题。

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此问题不会每次发生、可能约为50%。
    如何改进电路板上的 DDR 时序参数?
    是否有适用于 DRA744的 DDR 参数调整工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此问题不会每次发生、可能约为50%。
    如何改进电路板上的 DDR 时序参数?
    是否有适用于 DRA744的 DDR 参数调整工具?

    "IODELAY:设备 IO 隔离失败"会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ravi

    我有另一个客户板、它会收到一些错误消息、但概率仅为2%。


    是否有任何 DDR 时序参数调整工具可以优化 DDR 的参数?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以从 ocdds.ext.ti.com/.../emxTree.jsp 下载 EMIF 配置工具

    按照 xls 工作表中提到的分步过程操作。

    如果您无法访问上述链接,请咨询您当地的 FAE

    此致
    Ravi