This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:边界扫描错误

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569226/processor-sdk-am437x-boundary-scan-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

尊敬的一位。

我们在我们的新 PCBA 中使用了 AM437x、我正在使用 Goepel 电子硬件和软件进行 AM437x Sitar 处理器边界扫描开发、我能够开发并获得除 D17和 D19端口之外的预期结果。

(dss_data13和 dss_data15)

在我的电路中、端口被10K 电阻器下拉、通过 JTAG、我尝试使高电平并通过电路的另一端测量相同的电平、 但我在输出端变得低电平、并且连接电路支持端口行为(没有太多冲突)。

当我通过 JTAG 将高电平驱动至 D17和 D19时、我已经通过仪表进行了验证、测量最大850mV、我们生产了10个 PCBA、所有问题都相同、除了这两个端口、其余所有端口都正常、 我无法理解为什么不能测量高电平会发生什么情况。

 我已经为您的 reference.e2e.ti.com/.../Ref.zip 连接了电路的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM437x 信号 DSS_data13和 DSS_data15与 DSS_DATA[15:0]组中的其他信号没有任何不同。