This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/J6EVM5777:Linux 引导时间问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604751/linux-j6evm5777-linux-booting-time-problem

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我已在 TIJ6板上安装 Ubuntu。

我在引导 Linux Ubuntu 14.04时遇到问题。 HDMI 显示器未显示任何内容(仅显示"请稍候")。

请告诉我。

提前感谢。

千山神宫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    您是否在使用最新的 Processor SDK Linux Automotive 时看到此类问题:
    downloads.ti.com/.../index_FDS.html

    请注意、此论坛仅支持 TI 正式发布的处理器 Linux SDK

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我跟了

    downloads.ti.com/.../index_FDS.html

    之后、在 HDMI 显示屏中将 Linux 引导至电路板时、仅显示"Please wait"...(当前电路板内部存储包含 Android 映像...是否会影响??)。

    谢谢
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    是否可以共享引导日志?

    谢谢、
    Yordan