This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728何时将具有主线内核支持?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569236/linux-am5728-when-will-the-am5728-have-mainline-kernel-support

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、AM5728是否具有主线内核支持?

大家好、Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marijn、

    TI SDK 基本上是主线内核、增加了 am5728支持(分别为 defconfig 文件和 DTS 文件)。
    此外、我认为您可以让主线内核与 AM5728 EVM 配合使用(至少我可以看到 beagle-x15和 idk dts 文件)、尝试使用 omap2plus_defconfig。 但是、您可能需要执行一些移植、以使电路板上的所有组件正常工作。

    此致、
    Yordan