This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:66AK2G02中的 SPI 最大吞吐量?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594451/66ak2g02-spi-maximum-throughput-in-66ak2g02

器件型号:66AK2G02

尊敬的香榭丽舍

  您能告诉我66AK2G02中 SPI 的最大吞吐量吗?

我是否可以获得在 SoC 和66AK2G02之间通过 SPI 传输128MB 数据所需的秒数以及66AK2G02中 SPI 的从模式?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 Linux 内核的吞吐量:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    您能告诉我 TI RTOS 中 SPI 的最大吞吐量吗?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有这些信息、但应该是类似的。 让 RTOS 团队详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Si、

    您能否提供更多有关通过 SPI 传输128MB 数据的用例的详细信息? Processor SDK RTOS 3.3中提供的 SPI 从驱动程序是为了传递控制信息而开发的、因此目前可能未针对性能进行优化。 如您所见、这是第一个启用 SPI 从接口的 Processor SDK RTOS 版本。 数据表中指定的最大 SPI 从器件速度为25MHz。 您能否确认您的客户计划以这种速度使用接口来优化传输此数据所需的时间?

    他们是否考虑过通过 PCIe 或 USB 等高速接口传输此数据?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    感谢您的回答。
    主 SoC 和66AK2G02将相互连接 SPI 和 I2C 以进行通信、简单命令将通过 I2C 进行、FW 更新将通过 SPI 进行、其主 SoC 将作为主机。

    由于尚未确定66AK2G02的最终固件映像、因此他们希望根据 NAND (128MB)的完整大小来检查通过 SPI 进行固件更新的可行性、并估算通过 SPI 更新66AK2G02固件所需的时间。

    我想知道 TI RTOS 上的 SPI 从驱动器的最大吞吐量为66AK2G02。
    它们可以使用25MHz 的最大 SPI 从器件速度、但它们也在请求可靠的通信。

    无论如何、在这个时间和早期阶段、我想根据25MHz 的最大 SPI 从器件速度估算时间。
    您能估计我们在不久的将来可以实现多少吞吐量吗?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sung-IL、

    我已向您发送一封电子邮件以离线继续此讨论。 我们对其他音频应用也有类似的要求。 如前所述、SPI 从接口的最大速度支持为25MHz。 电路板设计、软件开销和 SOC 时钟等因素会影响您是否可以使用软件实现这一点。

    如果固件升级所需的时间非常关键、用户应更喜欢使用 USB 或以太网等高速外设。

    此致、
    Rahul