This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS ADC 示例

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568705/rtos-tm4c1294ncpdt-ti-rtos-adc-example

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

您好、支持:

我让 ADC 与驱动程序库一起工作、但我正在寻找一种使用 TI-RTOS 实现此目的的方法。  在 TM4C123或 TM4C1294等 Tiva TM4C 器件上使用 TI-RTOS 驱动程序调用收集 ADC 样本是否有任何示例?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    本月早些时候、CC13XX/CC26XX 和 MSP432器件的 SIMPLELINK SDK 产品中添加了 ADC 驱动程序。 遗憾的是、没有适用于 TM4C 器件的实施方案。 我建议您查看现有的驱动程序实施并确定它们是否满足您的要求。 在任一种情况下、驱动程序都可用作实施您自己的驱动程序的参考。

    希望这对您有所帮助、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Emmanuel 提供的信息和建议。

    Tim