This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:TI NDK 引导时间基准测试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603953/rtos-tda2evm5777-ti-ndk-boot-time-benchmarking

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们在任何 TI DSP 或 ARM 内核上是否有任何 NDK 工作台标志编号用于引导时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    http://www.ti.com/lit/sprac21 有什么帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是 此应用手册包含原始以太网硬件性能 数据、而我正在寻找 NDK 引导基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清。 NDK 引导是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    遗憾的是、BIOS 和 NDK 都不会发布任何时间来引导基准测试。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    感谢您的回复。 如果我必须做引导时间工作台标记、您认为我应该在哪里添加计时器挂钩?
    还是仅仅进行 UIA 分析就足够了?
    我们的客户主要对以下内容感兴趣

    -NDK 的引导时间,直到 TCP/IP 堆栈初始化为止。
    - 运行时延迟

    此致、
    Prasad