This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:使用 PCIe 双控制器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568922/dra726-pcie-dual-controller-usage

器件型号:DRA726

您好!

是否可以将 DRA72x 上的两个 PCIe 端口直接连接到两个单独的 PCIe 器件(即、没有开关)?

请参阅"图26-18. PCIe PHY I/O 信号"在 DRA72x TRM (Vs)中、它显示了两个 PCIe PHY 都连接到单个器件、因此问题是 TX0/RX0是否可以连接到一个 PCIe 器件、TX1/RX1是否可以连接到另一个器件、并且两个器件都要关闭 ljcb (配置为主器件)? 如果可能、由于两个器件彼此独立、同步是否存在任何问题?

提前感谢、

Jelena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelena、

    我在这里与 PCIe 专家取得了帮助。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jelena、

    端口 USB (PHY USB)可由双通道模式下的 PCIe 控制器1或 PCIe 控制器2使用。  在后一种情况下(0x0 (C0))、可以将两个独立的 PCI 器件连接到 DRA72x。 但是、在两种 PCIe 情况中的任何一种情况下、您都必须牺牲 USB3.0功能。 请参阅以下内容:

    ljcb 时钟通常用于两个 PCIe 端口。

    此致、

    STAN