This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:HDMI_HPD 引脚定义

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPD12S015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602849/linux-am5728-hdmi_hpd-pin-definition

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPD12S015

工具/软件:Linux

大家好、在 AM5728 GP EVM 中、引脚 B21用作 HDMI_HPD。 但在我们的定制板中、G20用作 HDMI_HPD。 我找不到用于 修改引脚多路复用器的正确 DTS 或 dtsi 文件。 我使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zheng、

    请检查 am57xx-EVM-reva3.dts (包含 am57xx-beagle-x15-revb1.dts)和 am57xx-beagle-x15-revb1.dts (包含 am57xx-beagle-x15-revb1.dts)包含&tpd12s015节点(其中<&GPIO7 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;//GPIO7_12/SP1_CS2已初始化)。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    G20引脚具有多路复用功能、即 DCAN1_TX_UART8_RXD_MMC2_SDCD_HDMI1_HPD_GPIO1_14。 我是否需要在 tpd12s015节点中将<&GPIO7 12 GPIO_ACTIVE_HIGH_>更改为<&GPIO1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH_>。  

    我认为我们还需要为引脚 G20设置引脚多路复用器、因为它具有多种功能、例如 CAN、UART、MMC、HPD 和 GPIO、这与引脚 B21 (SPI1_CS2_UART4_RXD_MMC3_SDCD_SPI2_CS2_DCAN2_TX_MDIO_MCLK_HDMI1_HGPIO1_GPIO12_GPIO12_GPIO12_GPIO12_GPIO12)相同。

    我找不到任何地方可以为引脚 B21设置引脚多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kemal。 有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 U-Boot IN 上进行引脚多路复用 /board-support/u-boot- /arch/arm/dts/am57xx-beagle-x15.dts. 另请检查中的 tpd12s015:编码器节点 /board-support/linux- /arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi、其中<&GPIO7 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;// GPIO7_12/SP1_CS2、HPD *再次使用。