This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:EtherCAT 接口

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591023/am4378-ethercat-interface

器件型号:AM4378

尊敬的:

请允许我确认以下理解吗?  我的理解是这样的,我对吗?

我的理解:
MII 接口应用于 EtherCAT 从站。  这是必需的。
RMII 接口适用于 EtherCAT 主站或 EtherCAT 从站。

目前、我一直在使用 AM437x 开发 EtherCAT 主站。  在 Bechoff 文档中、描述如下。  因此、我认为 EtherCAT 从站应使用 MII。
而 EtherCAT 主站使用"通用"以太网。  因此、对于 EtherCAT 主站、MII 或 RMII 都是正常的。

https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.3.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MII 接口必须用于 Sitara 器件上的 EtherCAT 从站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、您好、 非常感谢您的回复。

    那么、EtherCAT"主站"如何?  RMII 和 MII 均可用于 EtherCAT 主站、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 主站不依赖 PRU-ICSS 接口、因此对其没有限制。