This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:McSPI 上拉电阻器

Guru**** 2547580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568735/am5728-mcspi-pullup-resistors

器件型号:AM5728

您好!

我们计划使用其中一个 AM5728 SPI 接口连接到四个不同的器件(即四芯片选择)。  我想知道是否需要在该配置中上拉 MISO 线路。  我在数据表和技术参考手册中都找不到这方面的信息。  我意识到 SPI 接口是推挽驱动器、但是、我在过去遇到过这样的情况、即在使用多个器件时、MISO 线路上需要上拉电阻。  请提供这方面的资料。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 AM572x 内部上拉或为 PCB 上的外部上拉提供占位符。 请注意、内部上拉相当弱、上拉电流在10 - 290uA 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、感谢 Biser、我要找的是一个回答、指示我是需要加载还是空载上拉电阻器。 我在任何地方都找不到。 认为您可以向您咨询有关 AM5728的 SPI 接口专家吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建议应用安装外部电阻器吗? 如果是、建议的上拉值是多少? 10千欧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提出的是特定于设计的问题。 您的问题没有一般性答案。 您需要检查信号波形以查看是否需要外部上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、您好、感谢您的跟进。 由于尚未制作此电路板、您建议使用外部电阻器、当电路板返回时、测量 SPI 信号以查看是否需要上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是安全的方法。