请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 尊敬的香榭丽舍
您能否确认数据表是否适用于未使用的引脚?
我很困惑、因为我发现数据表和 ICE 板之间存在差异。
当使用1 x 16位 DDR3时、我发现下面未使用的引脚应连接到 GND、
但是、我发现 DDR3_DQS2_P (AE6)和 DQS3_P (AE9)连接到 DVDD_DDR、DDR3_DQS2_N (AD6)和 DDR3_DQS3_N (AD9)连接到 ICE 板原理图中的 GND。
请告诉我、正确的地方是什么?
谢谢、此致、
SI