This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:引导 SPI 闪存大小下限

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568176/am3517-boot-spi-flash-size-lower-limit

器件型号:AM3517

您好!

当从 SPI 闪存引导 AM3517时、Flash 存储空间限制在128KB 至16MB 之间。

www.ti.com/.../sprugr0c.pdf

我了解上限(16MByte)、因为它是24位寻址、但为什么下限为128KB?
我们无法使用小于128KB 的大小?

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将要求工厂团队发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,工厂团队的任何回复?

    此致、
    松崎武
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有。