This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L137:帮助我... OMAP-L137的内存可能有问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593552/ccs-omap-l137-help-me-may-be-problem-with-memory-with-omap-l137

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

请帮帮我! 我正在使用代码 Speex_mdf。 我成功构建了代码并将文件.out 加载到电路板 EVM-L137中。 但是、当我运行调试时、控制台会显示以下消息:

[C674x_0]在8000000处保留分配的164个字符、剩余3836个字符
在800000a8时保留分配的24个字符、剩余3808个字符
持久的 alloc 请求8000字节的空间不足
持久的 alloc 请求8000字节的空间不足
没有足够的空间用于持久的 alloc 请求4000字节
没有足够的空间用于持久的 alloc 请求4000字节
持久的 alloc 请求8000字节的空间不足
持久的 alloc 请求8000字节的空间不足
持久的 alloc 请求8000字节的空间不足
没有足够的空间用于永久的 alloc 请求8096字节

有人可以帮帮我吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我使用 BIOS_5_42_02_10;编译器 C6000;CCSv5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不知道您的帖子中的代码 Speex_MDF 是什么。 这是 TI 提供的二进制还是源代码应用?

    从您报告的日志中、这不是 OMAPL137上的问题内存。 您的代码似乎无法从堆内存中分配内存。 请确保已为应用要求分配足够的堆内存。 还跟踪报告错误的存储器分配 API。

    如果 SDRAM 和配置出现问题、您将无法将.out 加载到外部存储器中、并会观察到数据验证失败。