This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:GSM 多路复用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591022/linux-am3359-gsm-multiplexing

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

尊敬的团队

我的一位客户正在他们的目标板上处理 AM3359 SOM。 他们使用 AT 命令时 GSM 模块出现问题。 他们希望使用 GSM 多路复用功能同时使用互联网、SMS 和 AT 命令集。 它们在内核中启用了 feaute、但连接了错误。  他们尝试了一些安抚奶,但没有成功。 他们正在开发使用 TI SDK 的主线内核。 请就此问题发表评论吗? 如何启用 GSM 多路复用器?

e2e.ti.com/.../gsmmux_5F00_log.txt

此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunus、

    此论坛仅支持 TI 处理器 SDK。 此查询超出了我们的支持范围。