This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:以太网引导引脚多路复用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604811/am3352-ethernet-boot-pinmux

器件型号:AM3352

我想使用以太网引导在生产线上启动基于 AM335x 的电路板。
MII 线路被连接至一个开关、此开关在某些引脚上需要引脚搭接电阻器并且不提供 MII_RXER 信号。
数据表提供了有关 MII 信号的焊球复位和焊球复位相关状态的信息、表示所有线路在复位时都激活了下拉电阻器。
但是、复位引导 ROM 接管并重新配置 MII 相关焊球、以将 CPSW MII 连接到这些焊球、从而执行以太网引导。
我的问题是引导 ROM 中的引脚配置:引导 ROM 是否使 MII 信号处的下拉电阻器保持启用状态(=仅改变引脚复用)、或者是否为以太网引导禁用了任何下拉电阻器?
此致
  Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何情况下、这些都是弱下拉电阻(在1.8V 时为10-34kOhm、在3.3V 时为15-64kOhm)、因此您可以计算外部自举电阻器来覆盖它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。
    因此、我将 MII_RXER 保持断开状态、并让内部下拉电阻器在以太网引导期间处理该信号。
    此致
    Thomas