This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:DDR3控制器访问

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604753/66ak2h14-ddr3-controllers-access

器件型号:66AK2H14

您好!

我在 DDR3A 中使用1Gb DDR3 IC、在 DDR3B 控制器中使用另一个1Gb DDR3。  

请告诉我这两个控制器是否可以由任何内核或外设同时访问?

谢谢、此致、

Madhu Sharma K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    请参阅器件数据手册中的1.6功能方框图。

    其中一个 DDR 控制器(DDR3A)可通过 MSMC 从 ARM CorePac 和 DSP Corepack 直接访问。
    另一个 DDR (DDR3B)可通过 TeraNet 芯片互连向接收器和器件外设提供。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    ARM CorePac 和 DSP CorePack 能否访问 DDR3B?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、应该可以通过 TeraNet 访问它、请参阅方框图:

    路径为 ARM/DSP CorePac ->MSMC <-> TeraNet <-> DDR3B

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    是否可以一次访问两个控制器?

    例如,当一个 ARM 内核访问 DDR3A 时,另一个 DSP 内核能否同时访问 DDR3B?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    是的。

    此致、
    Yrodan