This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB 的 SE0所需的时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590732/am3352-required-time-for-se0-of-usb

器件型号:AM3352

大家好、

Sitara 的 USB 执行复位所需的 Se0状态(D+/D-为低电平)时间是多久?

我阅读了 DS、但找不到说明。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    由于 MUSB 控制器遵循 USB2.0规范、我认为在高速模式下运行时、复位的标准 USB2.0时间应该大于2.5usec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh-San、

    感谢您的支持!
    该器件的 TRM 还具有以下说明。
    "两个 USB 2.0兼容 USB 模块中的一个"

    此致、
    Sasaki