请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:TI-RTOS
CCS: CCS7.1.0.00016
DSPLIB: DSPLIB_C674x_3_4_0_0
SYS/BIOS: BIOS_6_50_01_12
我使用 DSPF_sp_mat_mul 来乘以两 个实数矩阵、A 是6*3、B 是3*20。
但是、使用此函数时加载额外的行和 COW、结果是正确的。 它 在 SYS/BIOS 中使信标出错。
https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/p/592539/2181878#2181878
因此、我尝试使用 DSPF_sp_mat_mul _opt、但遇到错误:
说明资源路径位置类型
未解析的符号 DSPF_sp_mat_mul_opt、首先在./code_user/fBeam.obj DSP_fxc C/C++ problem 中引用
要使用 DSPF_sp_mat_mul_opt、我应该执行什么配置?