This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP4460:设置 wl12xx 数据时出错:-38

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567971/linux-omap4460-error-setting-wl12xx-data--38

器件型号:OMAP4460

工具/软件:Linux

大家好, 我正在尝试启动'Panda board ES rev B1 (OMAP4460 )'。 我下载预构建的映像"ubuntu-12.04-preped-desktop-armhf+OMAP4.img.gz"并将其导入到 SD 卡中。 我收到命令提示符、但电路板在几秒钟后自行重新启动、当我连接以太网或任何 USB 设备时、它会同时重新启动、在命令提示符之前、它会再次自行重新启动。 经过一些研究、但我没有找到任何完美的解决方案。 因此,作为一个驱动程序问题,我从 kernel.org 下载'3.4.113内核',使用默认配置文件'omap2plus_defconfig'为 pandaboard 进行交叉编译。 现在、我的板正在完美引导、但未找到以太网和 USB 驱动程序、而且 WLAN 出现故障。 当我输入命令'ifconfig'时,它只打印回送地址。 我需要启用 WLAN、以太网和 USB 驱动程序、但没有获得任何完美的解决方案。 是否有人可以帮助我... 感谢 Ravi