This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:U-boot 用户指南中的拼写错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604796/linux-am4378-typo-in-u-boot-user-s-guide

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

我只想确认 MLO 和 u-boot 表中是否有拼写错误:

processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

对于 AM437x EVM-SK、SPI 引导列中未注明 QSPI 配置。 我认为应该存在:am43xx_evm_qspiboot_defconfig (XIP)

是这样吗? 或者、是否有理由不存在任何内容?

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。