This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748 LCDK

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593021/tms320c6748-c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

你(们)好

我刚刚购买了 C6748 LCDK、希望在 TI 视频中以数字形式运行板载演示、我已经安装了 CCS、多个库、UART 控制器和 Tera Term。 在快速入门指南的后续步骤之后,我无法在 Tera Term 窗口中看到 comand 提示。  

我缺少什么吗? 我是否必须连接 JTAG 仿真器? micro SD 卡是否需要位于 LCDK 内? 请注意、我很着急在学校授课、至少我必须在板上运行演示。

谢谢。

Julio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、C6748 LCDK 板使用 NAND 闪存上的开箱即用演示进行闪存。 您可以使用以下步骤使该演示正常工作:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    注:您需要将交换机配置为 NAND 引导

    n`t 电路板制造商没有对演示进行刷写、那么您可能看不到演示的出现。 此外、请注意主机串行连接波特率应设置为115.2 Kbps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rahul;我按照该页的说明操作、开关为 n NAND 引导、波特率为115.2kbps、但没有显示任何内容。

    是否有任何方法来验证我的 LCDK 板是否正常工作? 上电后、电源 LED 呈红色闪烁、然后呈绿色闪烁、LED D4-D7亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为 LCDK 一部分的演示是为 C6SDK 创建的、下面介绍了使用这些二进制文件进行闪存和引导的指令:
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_C6SDK_2.0_User_Guide

    请确保在重新刷新之前擦除 NAND 闪存。

    C6SDK 下载位置:
    www.ti.com/.../biossw-c6748

    另一个选项是连接一个仿真器并加载和运行文件:
    processors.wiki.ti.com/.../AM1808_EVM_board_using_CCS?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我尝试使用 CMD 刷写演示、但在打开 AIS 目录并尝试到达电路板时、我在给出以下通信后没有 lcdk 的响应:

    sfh_OMAP-L138.exe <-flash_noubl>[-targettype ][-flashType ][-p ][ ]

    这是否是我的电路板发生故障的信号?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用此处提供的引导开关设置将 LCDK 设置为 UART 引导模式:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    串行闪存工具。 将一个串行终端连接到速率为115.2kbps 的 UART、并将其配置为 UART 引导模式。 电路板通电后、您将在主机串行终端上看到 SOC ping "BOOTME"。

    另一个常见错误是确保您连接到 USB2UART 端口、而不是 LCDK 上的 USB1.1端口。

    此致、
    Rahul