请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了一些有关 AM572x 的 PCI Express 高级错误报告(AER)的问题。
他们从 TRM:SPRUHZ6H (24.9.1.1 PCIe 控制器主要特性)中找到了"PCI Express Base 3.0规范、修订版本1.0"和"PCI Express 高级错误报告(AER)"的说明。
问题如下:
1:此 AER 功能是否正确 识别 PCI Express 错误?
或者是否有任何其他推荐的 识别 PCI Express 错误的方法?
2:有多少客户使用 AM5728的 AER 函数?
(他们只需要一些粗略的证据来使用此 AER 函数。 它们不需要精确的数字。)
我们的理解是:"此 AER 功能是根据 PCI Express Base 3.0规范1.0修订版设计的"
如果与 PCI Express 规范有任何区别或注意事项、请告诉我们。
此致、