Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我有2个 DVSDK、其中一个是与6437evb 一起提供的、另一个是与 A 648 EVB 一起提供的最新 DVSDK (硬件似乎无法正常工作)。 我正在尝试为6437构建 VIDEO_EncDEC 示例项目。 链接器正在寻找一堆很小的库、但无法找到它们、例如:
---------------- VIDEO_EncDec.pjt -调试---
[正在链接...] "C:\CCStudio_v3.3\c6000\ccgtools\bin\cl6"-@"Debug.LKF"
>> C:\Users\KEN~1.MAC\AppData\Local\Temp\061523、第24行:错误:
找不到输入文件
'C:/DVSDK_1_11_00_DM648/PSP_1_00_02_00/pspdrivers/lib/DM6437/Debug/i2c_BIOS_drv.lib
Debug.LKF 似乎是问题所在。
尽管我在工程编译选项 -l (链接器的"L"情况较低、预处理器 include 的-i 情况较低)下尽了最大努力、但链接器命令行却在查找错误的位置。 我尝试了编辑 Debug.LKF 、但没有什么不同(其中有很多、但我认为我选择了正确的一个。 通常情况下、TI 会将每个自动生成的文件作为注释、但此文件没有此类警告。
路径层次结构已从一个版本更改为下一个版本(为什么? 它有什么问题? 在修订历史记录中没有评论或提到它!)。
即、是
DVSDK_1_01_00_15\
PSP_1_00_02_00\-它的这2个层已交换并重命名!
pspdrivers\
lib\
DM6437\
调试
但现在是:
DVSDK_1_11_00_00_DM648
pspdrivers_1_10_00\
封装\
TI\sdo \pspdrivers\drivers -添加了封装路径
I2C\-现在按接口分组
lib\
DM6437\
调试