This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 DSP 内在函数在 TDA3x 上调整大小

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593720/resize-on-tda3x-using-dsp-intrinsic

大家好、

我使用的是 Tda3x (RVP_BIOS_ALL)和2.11版  

我想按如下方式调整图像大小  

原始图像分辨率:720x480

调整图像分辨率:720x240

如何 在 DSP 内核上实现相同功能、请帮助解决该问题。

此致

Poonam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将其移至汽车论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    已通知成像设备。 他们将在这里作出回应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、您好!

    不建议使用 DSP 来调整大小操作、因为我们为此功能提供了专用的硬件加速器。 在 TDA3x 中、您可以使用 ISP 或 VPE 执行 MEMORY -> MEMORY 调整大小。 您能否确认您使用的 TDA3x 的确切型号、以便我更好地为您提供指导。

    此致、

    梅扬克