This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] KeyStone 2器件中的存储器镜像

Guru**** 2547860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569009/memory-mirroring-in-keystone-2-devices

您好、TI、

我使用的是 TI Keystone 器件 EVM K2K。 您能告诉我如何禁用目标上的内存镜像吗? 我可以看到 RAM 地址0x8000000正在被 morred 到0xC0000000。 我想这是在 GEL 文件中完成的一些配置。 请告诉我如何在 GEL 文件中禁用它。

此致、Yunas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是本地/全局地址功能、请查看规格、这可能会澄清您看到的内容。 简而言之、这一点没有任何缺点、系统旨在提供此类功能。

    UPD:以上内容不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,拉吉克

    我们将0xC0000000处的 DDR 用于其他用途、因此我们需要为此禁用镜像。

    此致、Yunas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我之前的消息。 在数据表中、见94页的最下面部分。 它们表示存储器别名取决于引导时的重映射使能引脚。 这就是存储器映射摘要的结尾。  希望这有助于您跟踪所需的设置。 我希望 EVM 可以使用某些开关等来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="rlagic"]我希望 EVM 可以使用某些开关来完成。我没有 EVMK2K 可供检查、 但假设 EVMK2K 使用与 EVMK2H 相同的 BMC、则可以使用 BMC 引导模式来控制 DDR3_REMAP_EN 引脚-请参阅 更改引导模式