This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:K2G 的 PINMUX 配置

Guru**** 2584655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604708/66ak2g02-pinmux-configuration-for-k2g

器件型号:66AK2G02

您好!

默认情况下、以下引脚已配置为 K2G GP EVM 的主要模式 PDK 电路板库

PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG73默认多路复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG74默认多路复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG75默认复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG76默认复用模式

PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG86默认复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG88默认复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG89默认多路复用模式
PADCONFIG_MUX_MODE_PRIMARY、// PADCONFIG90默认复用模式

现在、请查看 K2G 数据表。 在 "多路复用特性"表中、您会注意到相关引脚被映射到"空白"、例如、下面显示的是73、74和76的槽形、如果选择了主模式、则相关引脚不会分配给任何专用引脚。 在这种情况下,对引脚的期望是什么? 我的客户具有与上述引脚相同的配置。

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    这是 Processor SDK RTOS 3.3的一个已知问题、其中引脚多路复用器配置是手动完成的。 此问题已得到解决、将成为即将发布的版本的一部分。 新版本将使用从 TI Pinmux 工具生成的引脚多路复用数据来配置所有 SOC 引脚、而不是手动配置。 如果您正在寻找这些特定的引脚配置、您可以参考此处将在 K2G 电路板库中使用的配置文件。

    Pinmux 项目文件:

    e2e.ti.com/.../K2GEVM.pinmux

    K2G GP EVM 电路板库中使用的 Pinmux 数据源文件

    e2e.ti.com/.../66AK2G0x_5F00_pinmux_5F00_data.c

    此致、

    Rahul