This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:登录 ID 和密码

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594682/am5728-login-id-and-password

器件型号:AM5728

您好!

我最近购买了 AM572X EVM。 我打开了它。 我尝试通过 USB 到串行电缆、从主机 PC (通过 PuTTy)与它进行通信。 但它要求输入用户 ID 和密码。 我最初需要提供什么用户 ID 和密码?

运行./setup.sh 后、我尝试使用命令与其通信

sudo minicom -D /dev/ttyUSB1

然后、它还要求输入密码。

请告知电路板的用户 ID 和密码。

谢谢、此致、

Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解您的问题、您可以尝试:
    登录:root
    密码:如果没有密码,只需按 ENTER 键?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以上命令说明了如何登录电路板。
    但是、如果您在 Linux PC 上执行此命令时询问密码:
    sudo minicom -D /dev/ttyUSB1
    您应输入用户的密码。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Margarita、

    我使用 root 作为用户 ID,对于密码,我只需按 Enter 键。 但是、它显示"登录不正确"、如附加文件中所示。

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以确认以下内容:
    登录:root
    密码:系统提示您输入密码时、您只需按 Enter 键。


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    抱歉!

    我已经在这个板上工作过,当时我使用 passwd 命令为 root 设置了一个密码。
    现在、我可以重新键入该密码。

    几周休息后、我正在使用这张卡片。 这就是我忘记它的原因。

    对于新电路板或新的 SD 卡映像、不会提示输入密码。 我们只需输入 root 作为用户 ID 即可。

    谢谢、此致、
    Sajeevan.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴这个问题得到解决。
    仅为获取 Rootfs 中的信息、有一个文件夹/etc/. 在此文件夹中,您可以找到文件'passwd'。

    BR
    玛格丽塔