This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H14:DSP

Guru**** 2584425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601585/linux-66ak2h14-dsp

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Linux

嗨、大家好、我需要有关以下方面的帮助:

出于某种原因、我不能卸载 MCSDK。 我按照此链接 processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_HPC_3.x_Getting_Started_Guide_for_HP_ProLiant_m800中的说明操作、但收到此错误:

root@client1:~ sudo apt-get purge keystone-HPC

正在读取软件包列表... 完成

构建依赖关系树     

正在读取状态信息... 完成

您可能需要运行'apt-get -f install'来更正以下错误:

以下软件包具有未满足的依赖项:

 TI-ml:取决于:TI-linalg (>=00.08.00.00),但不会安装

E:未满足的依赖关系。 尝试不使用任何软件包的'apt-get -f install'(或指定解决方案)。

然后、我运行建议的命令、我得到:

root@client1:~# apt-get -f install

正在读取软件包列表... 完成

构建依赖关系树     

正在读取状态信息... 完成

正在更正依赖项... 完成

以下软件包已自动安装、不再需要:

 libpciaccess0

使用"apt-get autoremove"将其删除。

将安装以下附加软件包:

 TI-linalg

将安装以下新软件包:

 TI-linalg

0升级,1新安装,0至删除,223未升级。

254未完全安装或卸下。

需要获取0 B/3、074 KB 的存档。

执行此操作后,将使用21.5 MB 的额外磁盘空间。

是否要继续? [y/n]、是

(正在读取数据库... 244364当前安装的文件和目录。)

正在准备解压缩.../ti-linalg_01.00.01-0ubuntu0~ppa2_armhf.deb ...

解压缩 ti-linalg (01.00.01-0ubuntu0~ppa2)...

dpkg:处理归档文件/var/cache/apt/archives/ti-linalg_01.00.00.01-0ubuntu0~ppa2_armhf.deb (--unpacked)时出错:

 尝试覆盖"/usr/include/cblas.h、它也在软件包 libblas–dev 1.2.20110419-7中

处理时遇到错误:

 /var/cache/apt/archives/ti-linalg_01.00.00.01-0ubuntu0~ppa2_armhf.deb

E:子流程/usr/bin/dpkg 返回错误代码(1)

我看到有一些对称为 ti-linalg 的封装的依赖。 我尝试安装它、但没有成功。  
我还尝试使用此命令直接删除、但出现相同的错误:

root@client1:~ sudo apt-get autoremove keystone-HPC

正在读取软件包列表... 完成

构建依赖关系树     

正在读取状态信息... 完成

您可能需要运行'apt-get -f install'来更正以下错误:

以下软件包具有未满足的依赖项:

 TI-ml:取决于:TI-linalg (>=00.08.00.00),但不会安装

E:未满足的依赖关系。 尝试不使用任何软件包的'apt-get -f install'(或指定解决方案)。

周围有什么地方吗?
感谢大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 PC 上运行的是哪种 Linux 发行版?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我使用的是 Ubuntu 14.04.1 LTS。

    此致、

    Odair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我现在就知道了。
    我执行了以下操作:

    apt-get -f 安装
    sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/ti-linalg_01.00.00.01-0ubuntu0~ppa2_armhf.deb
    sudo apt-get install ti-OpenCL
    sudo apt-get install ti-CGT-C6x
    sudo apt-get 更新
    sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/ti-linalg_01.00.00.01-0ubuntu0~ppa2_armhf.deb
    烟雾

    cmemk 现在显示为:D

    无论如何、谢谢、希望这对其他人有所帮助。

    Odair Fernandes