This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:默认图像的触摸屏问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594692/linux-tmdssk3358-touchscreen-issue-with-default-image

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/

尊敬的先生/女士:
这参考了最近购买的 AM33X 入门套件。 从 SD 卡运行默认程序时、我们面临以下问题。 我们将按照下一页中的说明进行操作-

e2e.ti.com/.../sprw236b.pdf
www.ti.com/.../sprw236b.pdf

请参阅上一页、问题与触摸屏相关-

第4页、即第5步、我们必须非常用力按、并多次尝试进入第6步、然后在第6步之后、触摸无响应。

请建议是否存在与硬件或软件相关的问题、并建议相应的解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否从 LCD 上取下了保护膜? 您使用的 Linux 版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们 已从 LCD 上移除保护箔、Linux 版本是套件(6.00)预加载的默认版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个过时的版本、非常旧。 您能否使用最新的 SDK 进行尝试: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html