This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RTC 功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567592/am5728-rtc-feature

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X

对于 AM5728的 RTC 功能、我有两个问题。

在数据表的表3-1中、"不支持 RTC 模式功能。" 是什么?
  这意味着什么? 我从不能使用仅 RTC 模式?

RTC 在 TMDSEVM572X 上实现、AM5728中的 RTC 似乎未使用。
  为什么不使用内部 RTC? 是否有使用内部 RTC 的条件?

此致、

Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、正确。 不支持仅 RTC 模式。
    2.我将请 EVM 设计人员发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!

    感谢你的答复。
    请告诉我您的问题是否有任何更新。

    此致、

    Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法理解您的第二个问题。 在 EVM 上不使用内部 RTC。 而是使用外部 RTC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!

    感谢你的答复。
    我的客户想知道为什么 EVM 上不使用内部 RTC、而是使用外部 RTC。
    他们关心内部 RTC 是否存在关键问题。

    此致、

    Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x GP EVM 的设计重点是最大限度地降低成本。 由于处理器不支持仅 RTC 模式、因此添加了外部 RTC。 没有理由增加另一个晶体的成本。

    此致、
    Paul