This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DM8148编码数据错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590999/linux-dm8148-encode-data-error

工具/软件:Linux

我使用的开发套件是 DVRRDK4.0版本。  电容720*576p,25fps 视频,电容数据 色,没错。 但在 Enc 之后、数据为黑白数据。  如何调整参数以将黑白数据更改为彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是用例?
    您是否在 DVRRDK 中使用了一些默认演示?
    我建议您在编码器之前获取数据、以检查编码器输入端的数据。
    您还可以查看编码器用户指南、了解有关 args 的更多信息。
    请记住、例如、h264enc 接受 NV12格式。
    另请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、Margarita Gashova。 我的用例是 cap -> enc、并将 enc 文件保存到本地。 我已确认电容数据没有问题、但在 Enc 之前我没有确认数据。 我将进行一些测试并告诉您结果。